结果:找到"AD pcb",相关内容830条
  • 请教各位大佬
  • 为什么这些线会到处乱飞,元件的颜色为什么会变成这样。
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: pcb ad 发帖人:faesx 发帖时间:2024-04-16 20:10:00
  • 画pcb板要分几层?
  • 新学画pcb板,看到需要分成多个层,不知道需要用到哪些,请指导一下。目前在用立创和kicad。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: kicad 立创pcb ad 发帖人:impig33 发帖时间:2023-04-14 10:08:00
  • 求助,关于内电层重建的问题
  • 导入了一个别人的AD画的PCB文件,但是导入之后内层的铜只剩下了右边的一点三角形区域,重建内电层一直提示板子边框未闭和,检查过后也没有看到是哪里未闭和,网络上搜索无果。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB AD 内电层 边框 Altium 发帖人:yaing 发帖时间:2022-08-30 20:59:00
  • 导入AD文件后,不能相关联问题
  • 将AD工程里的原理图和pcb图导入立创EDA后,然后两个库文件都提取了,之后在原理图中更新PCB文件,pcb图中的元器件大部分都变得旋转方向了,变得乱七八糟的,AD原文件想AD软件中相关联导入更新都是没有问题的。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 导入AD PCB图 原理图 发帖人:快乐向前 发帖时间:2022-08-01 10:42:00
  • 导入ADasciipcb文件提示导入失败
  • 请问大佬为何导入ascii的pcb文件还提示文件格式不正确,用的是AD9导出的ascii文件,用文本编辑器查看确实是UTF-8编码;
  • 所属专栏: PCB设计 标签: AD pcb 发帖人:popstar 发帖时间:2021-05-19 13:47:00
  • 有没有办法可以让扩展库的器件封装库能够在AD10中使用
  • 立创EDA有大量器件的原理图和PCB封装,在EDA上可以使用,但是有没有办法把这些原理图或PCB封装导出后能够在AltiumDesigner里使用啊?单个器件导出也可以,只要能在AD上用就可以。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: AD EDA PCB封装 发帖人:光哥电子 发帖时间:2020-03-24 19:11:00
  • AD会删客户文件吗?
  • 一个奇怪的经历,AD绘制的PCB使用嘉立创下单助手下单后,PCB工程文件会丢失?第一天晚上改了一部分文件,时间在0:24分左右;第二天又改了一部分,改完打压缩包使用下单助手上传嘉立创,关机后再次打开发现当天改的全部丢失损坏或损坏,包括上传的压缩包都没有了,全部被删除,回收站没有,工程文件损坏,由于原理图没有改,还是昨天的时间,没有损坏,损坏的都是最新的文件,说明有某种程序暗中操作了,连那个保存历史备份的历史文件夹也被干掉了,而且是按照时间来的,最新的几个小时内的文件会损坏,PCB打开是空的,已经碰到过两次这种情况,每次都是上传嘉立创后出现;第一次是在家里电脑上传的,移动硬盘到公司里发现丢失文...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: AD 发帖人:Tesla 发帖时间:2019-11-23 16:46:00
  • AD的版本兼容问题之漏阻焊开窗(请用Gerber文件下单)
  • 今天发现一个问题。客户使用我们的小助手下单的时候,展示的图形是正常的,主要是指下图四个大阻焊开窗。但是真正处理完的工程资料后,发现这四个位置并没有开窗。分析原因。这个原因主要是由于客户layout时使用了高版本的AD软件,这四个位置的焊盘是使用Track画出来的,在传统的低版本中是走线的意思,一般Track是不会有阻焊开窗的。但是在高版本AD中新增了一个功能,就是给予了Track特殊属性,使之在输出Gerber的时候可以输出对应的阻焊开窗。如下图所示,给Track设置了Manual属性,输出的时候就会有阻焊开窗。但是如果使用低版本的AD打开这文件,是识别不了这个属性的,就会默认输出没有开阻焊...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: AD 发帖人:GUO 发帖时间:2019-01-11 14:36:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: